This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400DR 关闭状态输出阻抗

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452929/thvd1400-thvd1400dr-off-state-output-impedance

器件型号:THVD1400

工具与软件:

当 THVD1400DR 被禁用或不通电时、其引脚7、引脚6 B 和 A 上的输出阻抗是多少? 数据表显示为"高阻抗"。 我想在这个论坛上看看是否有更具体的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件被禁用时、接收器的输入阻抗仍然存在、因此泄漏在数据表中规格为总线输入电流。 因此、如果我们使用该数字、我们可以计算阻抗值。 12V/100uA = 120k 欧姆。 在正常运行期间、虽然漏电流应更低(因为这使用12V 作为 A/B 引脚上的电压)。  

    我们不会在器件断电时指定阻抗值、因此我没有需要专门标注的数字。 但我怀疑它可能在兆欧级别。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、谢谢。

    在禁用或断电状态下、A 和 B 差分引脚上的输出阻抗如何? 抱歉、如果我误解了、则120k 的输入阻抗和输出阻抗相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设当处于禁用状态时、输出阻抗已被输入阻抗绕过。 启用后、我相信每个驱动器的输出阻抗约为20~25 Ω(我们实际上并未在数据表中给出此规格、但大致是 RS485器件的预期阻抗)。 当禁用 DE (保持低电平)时、输出阻抗应在兆欧级范围内。 接收器电路与此电路并联、这就是我之前在本文中说过它绕过输出阻抗的原因(120k 欧姆比兆欧姆小得多、因此我们忽略了它)。  

    当器件不通电时、由于关闭电源、输出阻抗也应在兆欧级范围内。 我们在 PFET 和 NFET 前面使用二极管、以确保其不会反向偏置并向器件产生泄漏电流。  

    -鲍比