This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV-Q1:请求 IBIS 模型

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1051HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449714/tcan1051hgv-q1-request-for-ibis-model

器件型号:TCAN1051HGV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1

工具与软件:

您好!

我想对 CAN 总线执行信号完整性分析、需要 TCAN1051HGVDR 的 IBIS 模型。
您能给我提供 IBIS 模型吗?

谢谢你。

此致、
Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

     谢谢、您还可以使用 TCAN1044-Q1 IBIS 模型。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您好!  

     TCAN1044-Q1和 TCAN1051HGV-Q1之间是否有差异?  

    此致、  
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    请参阅下面的内容、了解其中的差异。 进一步请注意、对于 IBIS 仿真、这谢谢你们。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您向我发送了 TCAN1044-Q1的 IBIS 模型。
    它是否与我目前使用的 TCAN1051HGV-Q1相同?

    此致、  

    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    是的、 这两种器件的型号是相同的、谢谢。

    此致、

    Michael。