This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:查询智能卡读卡器控制器相关产品的推荐

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449180/tusb9261-inquiry-for-recommendation-of-smart-card-reader-controller-related-products

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找智能卡读取器控制器(ALGOLTEK AK9564)的 TI 替代产品。

https://www.algoltek.com tw en/product-list-129-133-product30.

如果您对智能卡读卡器控制器方面的 TI 产品有任何建议、请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不是100%清楚这款产品的功能。  是否有数据表?

    以下是我们的 UART 产品列表: https://www.ti.com/interface/uarts/products.html 

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的答复。

    我通过私人消息回复。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JH、

    AK9564通过 UART 接口读取智能卡。  我不知道我的产品线中有任何能够做到这一点的器件、但我仍在查找。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我认为没有一种产品可以做到这一点。

    此致、

    Nicholaus