This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:与 PWRON1和放大器相关的问题;USB 集线器的 PWRON2

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446354/tusb2046b-issue-related-to-pwron1-pwron2-of-usb-hub

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

尊敬的先生:

我们已经设计了一个系统、使用包含4个下行端口的 USB 集线器。 其中我们仅使用2个下行端口、而其他2个未使用并使用15k 欧姆电阻器进行端接。 USB 集线器的一个端口与 MSP430控制器 USB 端口引脚连接、另一个端口也与 MSP430控制器的 USB 端口引脚相连 连接到 CP2102N USB 到 UART 转换器。 两个下游器件都通过负载开关获得5V 的 USB 工作电源、如原理图所示。 实际上、我面临两个问题、需要您的帮助来解决这些问题。 下面列出的问题:

1)最初在为我的系统供电后、TP21和 TP23处观察到的电压为0V、TP22和 TP24处观察到的电压为3.28V、这是正确的、因为我没有将任何 USB 器件连接到 USB-C 连接器。 在这种情况下、当我将 USB-C 电缆连接到 PCB、将另一端连接到笔记本电脑时、TP21和 TP23处观察到的电压为5V、而 TP22和 TP24处观察到的电压为0V、这也是正确的。 观察到的问题是、当我从 USB-C 连接器拔下 USB-C 电缆(使我的系统保持通电状态)时、在这种情况下、TP21和 TP23处观察到的电压为5V (应为零)、TP22和 TP24处的电压为0V (应为3.3V)。 我不知道为什么会发生此问题、在复位系统后问题得到解决、即获得完美的电压。 但问题应该得到解决、无需重置整个板、因为每次都不会一次又一次地重置板。 我已查看数据表、并通过 TI 对我的设计进行了审核、全都没问题。 我已附上它的原理图部分、请查看、如果有任何故障、请告诉我。

2)第二个问题是在工作板中,我的 USB 集线器工作正常,检测到下游设备。 同一个板经过一段时间后无法识别 设备管理器中显示的 CP2102N USB 转 UART 转换器。 USB 设备描述符请求失败。 我还更新了 CP2102驱动程序、但仍然存在同样的问题。 我还附上了它的屏幕截图、请看一下。
 e2e.ti.com/.../3276 USB-HUB-SHEET.pdf

正在等待您的响应、

谢谢、此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我将在审阅和检查原理图后的24小时内跟进该问题。

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    很抱歉、如果漏掉了这些测试点、但在原理图中看不到任何测试点(TP)。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    抱歉前面的原理图中没有测试点。 请找到随附的更新原理图、
    e2e.ti.com/.../1830 USB-HUB-SHEET.pdf

    正在等待您的响应、

    谢谢、此致、
    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我 查看过、但还没有发现任何问题迹象。 我将继续并跟进。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

     上游 DP 线路由 R41上拉至3.3V。   

    您能否尝试短暂地将上行 DP 引脚与 GND 短接、以查看这是否会从下行端口移除 VBUS?

    同一电路板、一段时间后无法识别 设备管理中显示的 CP2102N USB 转 UART 转换器

    你说"过了一段时间"。  在此期间是否发生了任何情况?  在器件管理器更新以显示 CP2102N 错误之前经过了多长时间。

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    是否有此问题的最新动态?

    谢谢!

    Nicholaus