This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB211ARWBRQ1

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448164/tusb212-tusb211arwbrq1

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB216、TUSB211A

工具与软件:

TUSB212IRWBR

芯片如何进入非 I2C 模式?

如果我不上拉 SCL SDA、它是否会进入非 I2C 模式?

我将在当前设计中使用此器件 、我想使用 此 IC 中的 CD 引脚功能来检测是否插入 了 USB。现在我没有看到在将主机插入器件或拔出此引脚时此引脚切换为高电平  

 D1 --一个电缆连接器侧(设备) D2 --另一个电缆连接器侧主机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种 I2C 模式是否仅由所选器件定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当该器件在器件复位时在 SDA 和 SCL 引脚上检测到4.7K Ω 上拉电阻时、它会进入 I2C 模式。 如果未看到这些上拉电阻、器件将进入引脚搭接模式。 但是、这不应影响 CD 引脚功能。

    如果在连接器件后没有看到 CD 引脚变为高电平、则说明器件未通电或未看到有效的 USB 连接。 为了确保 USB2布线保持在器件下方连接、由于转接驱动器不通过器件传输信号、因此它只会被动地提升信号。

    在通过 USB2线路发送任何数据之前、请确保转接驱动器已通电并启用、否则转接驱动器可能无法启用。

    此外、总的来说、我们推荐 TUSB216而不是 TUSB212、因为这样可提升性能和噪声性能。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件下方的 USB 迹线已连接  

    USB 接口正常。检测到器件、但引脚未改变状态  

    此时没有活动  

    连接在处连接器中的 USB 器件在主机 CPU 上进行检测  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您没有在 CD 引脚或 ENA_HS 引脚上看到任何活动? 是否可以通过监测信号来查看是否对信号 I 进行了升压 眼图?

    您是否可以监控 VREG 和 VCC 以确保器件已通电? 如果启用了转接驱动器、则 VREG 应为1.8V。

    如果转接驱动器看到任何连接、则应启用 CD 引脚、因此它未通电、或者未检测到该连接。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG 为2.5V、VCC 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我拔下 USB 并将其插回 不变状态时、CD 正在改变状态、但在 CPU 中始终检测到设备  

    第二次插拔后、GPIO 保持高电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确认一下:

    USB 设备已插入、拔出、然后再插回:CD 引脚保持低电平。

    拔下 USB 设备并插回、CD 变为高电平。

    或者 CD 引脚在所有情况下都是低电平还是高电平?

    是否可以使用 TUSB211A 或 TUSB216进行切换和测试? 通常、这些器件上的 CD 和 ENA_HS 引脚性能比 TUSB212更加一致。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下一个构建中、我将使用  TUSB216  

    最初、CD 引脚为低电平首先、插入变为高电平 、插入变为低电平、然后插入变为高电平、如果我拔出插件、则保持高电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白、这不是我们期望的行为。 您是否有现成的 EVM 来查看是否可以复制? 如果没有,不用担心。

    我相信 TUSB216应该解决这个问题。

    谢谢!

    Ryan