This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:为从器件同时启用4通道、如何设计从通道上拉电阻?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450040/tca9548a-enable-4-channel-at-same-time-for-slave-device-how-to-design-pull-up-at-slave-channel

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

TCA9548A 同时启用4个通道对于从器件、SC/SD[0:3]外部上拉电阻是否需要提供单独的上拉电阻器、或者只是放置任一通道? 当多个通道同时启用时、如何计算该应用的正确上拉电阻值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    每个通道都应有一个上拉电阻器。 当同时启用通道时、您需要注意电容、因为 I2C 的总线电容限制为400pF。 有关查找正确的上拉电阻器值、请查看我们的 应用手册

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:  

    感谢您的答复。 当我们同时启用4通道时、SC/SD [0:3]每个通道都有外部上拉2.2k Ω。 但我们测量了波形、SC/SD 输出 Vol 上升到800mV。 我们尝试在 SC/SD0、SC/SD[1:3]上保持上拉2.2 Ω 移除上拉、Vol 可以下降至400mV。

    我的问题是、当所有通道同时启用且每个通道都具有上拉时、为什么 Vol 会上升? 我不理解、您会帮助解释这种行为吗?   

    谢谢!

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    您能分享一个原理图吗?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、NIR、 我尝试在 TI 的 E2E 中插入原理图、但无法成功插入。 在我们的规则中似乎是不允许的、是否可以通过电子邮件将原理图发送给您?  

    谢谢!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    是的、您可以通过电子邮件发送给我。  

    n-gilgur@ti.com

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您分享原理图、我认为它没有问题。  

    一次性启用全部4个通道会导致寄生电容尖峰、从而可能导致您所面临的问题。

    Vol 是上升并稳定在800mV、还是它表现为尖峰?

    此外、您能否分享您参考的表明电压上升的波形?

    谢谢!

    近红外