This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:RS485从睡眠状态唤醒

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452808/sn65hvd72-rs485-wake-up-from-sleep

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件:MAX3223

工具与软件:

一般来说、这些 RS485至 UART 转换器似乎具有低电流待机/关断模式、但仅当器件完全禁用时。 这对于电池供电的应用非常有用、只是我怎么知道现在可以重新打开它呢? 是否有标准的外部"监听器"型电路可以监测线路上的数据、然后在 MCU 上触发中断以让它再次启用 RS485?

我有一个 RS232转 UART (MAX3223)、它具有自动断电功能、可检测何时传入数据并重新开启数据。 是否有针对 RS485实现类似结果的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485通常用于电源使用不是大问题的工业应用。

    或许可以使用比较器读取总线电压、但当您需要支持整个总线电压范围时、这很难做到、尤其是在0.6 mA 以下时。 此外、高达8 µs 的接收器使能时间可能过长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    下面我重点介绍了器件从低功耗模式导通所需的时间:

    例如、如果接收器/驱动器都被禁用、则打开驱动器或接收器大约需要3us (最大值为9us)。  

    目前我们没有 RS -485器件根据输入数据自动加电。

    此致、

    Ethan