This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB_LVDS 数据输入

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451766/lmh0070-lmh0070sqe-nopb_lvds-data-input

器件型号:LMH0070

工具与软件:

您好!

对于 SDI 串行器器件 LMH0070SQE/NOPB、有以下 LVDS 输入引脚"TX[4:0]+"、"TX[4:0]-"和"TXCLK+"、"TXCLK-"

这些输入引脚是否仅支持 LVDS 标准或 差分2.5V SSTL I 类标准? 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    使用 LVDS 标准对 LMH0070进行验证。 因此、TI 尚未验证使用差分2.5V SSTL I 类标准、因此无法保证器件的性能。

    此致!

    Nick