This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:通过 TUSB4020BI 为下行端口使用上行电源:

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453879/tusb4020bi-using-upstream-power-for-downstream-ports-with-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

您好!

我将使用 ISOUSB111DWXR 和 TUSB4020BIHP IC 对我的设计中的 USB 集线器进行电隔离。 我已经按照原理图连接了电路、但我注意到 ISOUSB111DWXR 和 TUSB4020BIPHP 的引脚配置会导致 USB 数据线(DM 和 DP)在 PCB 布局中彼此交叉。

同样、TUSB4020BIPP 和 FT234XD-T IC 之间的连接也存在同样的问题、即 PCB 上的 USB DM 和 USB DP 线路也相互交错。

您能提供在 PCB 设计中解决此问题的最佳方法吗? 我应该重新布置轨道、交换原理图中的引脚、还是遵循其他策略?

感谢您的支持。

.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khosro:

        对于有多少个 PCB 层、可能需要使用过孔将 DP 或 DM 放置在不同的层上。

    好的

    Brian