This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DRP 应用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453287/tusb320-drp-application

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

工具与软件:

为以下解决方案寻找简单的解决方案。

  1. 我有一个 iPad 和设备包装在一个密封的外壳中。
  2. 永久性 USBC 电缆从 iPad 连接到我的设备、以便为我的设备供电
  3. 单个 USBC 插孔暴露在密封单元中、只需为 iPad 充电(无需数据连接)。

有理由使用 iPad 而不是与之无关的电池组,但基本上 iPad 是作为电池,也需要充电。

我的问题是如何配置我的设备以允许 iPad 同时提供和接收电力。 我不是 USB 专家、非常想要复制一个完整、简单的解决方案/示例。 我希望它是硬件可配置的、因此不需要 i2C/编程/mcu。

我  在 CC1线路上尝试了一种具有5k1电阻器的 P 沟道 MOSFET、但我正为 iPad 的动态供电/受电而苦恼。 iPad 不会根据需要切换到灌电流。

概念的方框图。 我的设备需要 iPad 提供的电压为5V ~100mA。 充电时、我的设备可能会断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们提供 CC 控制器、用于通过 USB-C 连接为其供电或供电。 这将使 USB-C 插孔能够从已连接的电源接收电源或通过 USB-C 电缆为已连接的接收设备供电。

    如果我错了、请纠正我的问题、但听起来您的 USB-C 插座已暴露在外、只能连接到电源来为 iPad 充电。 我们的 CC 控制器可在插座上使用、以便从外部电源获取电力、但我不明白我们是如何适应"?" 控制盒。 您能否详细说明一下如何对 Type-C 连接进行布线?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好。 感谢您的答复!  我不完全了解 USB 协议、但我基本上想做的是:

    1. 将暴露的 USBC 永久连接到 iPad 上的 USBC、以便为其充电
    2. 将 iPad USBC 永久连接到我的定制 PCB、并将 iPad 视为电源
    3. 当我将充电器插入外露的 USBC 时、我希望 iPad 从电源切换为电源
    4. 这是"?" 我需要的东西(TUSB320?) 提供足够的智能功能来指示 iPad 从供电端切换到受电端(并在断电时从受电端切换到供电端)
    5. 我不需要任何数据处理、D+/-未连接
    6. 我已经尝试解决这个问题、把一个5K1放到 CC1上、并使用一个 P 沟道断开连接、以希望 iPad 能够切换角色、但这不符合我们的要求。 而不是切换角色。 我认为我们需要一个更复杂的解决方案。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 这是我的首要任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是否需要 iPad 上的 USB-C 在保持连接时在供电和受电之间切换? 对于每个附件、我们的 CC 控制器仅支持一个角色。 需要先物理拔下 USB 电缆、然后才能在 DRP 模式下在拉电流和灌电流之间切换角色。

    如果您需要在 USB-C 连接到 iPad 时动态切换、PD 控制器可能是更好的选择。 TUSB320等 CC 控制器是相对简单的器件、不支持动态角色交换。

    我绘制了一个示例方框图、说明了使用我们的 TUSB320 CC 控制器时您的系统可能会是什么样的。 我建议查看 TUSB320 EVM、以了解如何将该器件实现为 DRP 的示例

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 这看起来很有希望、因为 这张图 正是我要努力实现的目标。

    1. 有。  在 iPad 的 USBC  连接被永久保持时, iPad 在供电和受电之间切换。  
    2. 外部(充电器) USBC 将可通过插入和拔下进行访问。
    3. 我认为 TUSB320不是正确的选择、因为它是 CC 控制器、而不是 PD 控制器
    4. 您建议使用哪种 PD 控制器? 我只想使用最简单的解决方案。
    5. 方框图的电源路径似乎 完美无缺、但是由于它使用的 是 TUSB320、我想只有当 iPad 能够 物理拔出之后、才能在源设备和接收设备之间切换时、该方框图才起作用呢? 因此、对我来说、这不是一个可行的解决方案。
    6. 唯一可以拔下/插入的连接是外部 USBC、它在内部永久连接到 iPad。
    7. 拔下/插入外部 USBC 应该触发 iPad 的源/接收状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您需要确认 iPad 本身的 PD 属性才能测试此方框图。

    在最初的插件上,"自由"插座的 PD 控制器和 iPad 内的 PD 控制器将需要协商和确认 iPad 具有供电和受电能力。 如果建立了此连接、则无需拔出和插入。  

    但是,我们无法确认这一点,因此您可能需要联系 Apple 了解他们的 iPad 功能。 您还可以使用 CC 分析器捕获 CC 协商、以查看 iPad 的 PD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我可以确认这是2021 Apple iPad Mini 6、并且具有灌电流和拉电流功能。 我能够 通过连接和移除 CC1上的5K1电阻来为 iPad Mini 6灌电流和拉电流。 iPad 的来源(为我的定制设备提供5V 电压)和下沉(充电)的预期。 我不熟悉  CC 分析仪是什么、或者如果您有人建议我对其进行研究、我会这样做。

    我的问题是能够动态地将 iPad 从灌电流更改为源电流。 目前、我一直在操作电阻器进行测试、但我 需要 iPad 只对充电器是插入还是拔出到外部 USBC 做出反应。

    此外、我对  TUSB320感到困惑... 这是我想使用的方框图中的组件吗? 可能是我误解了我的意思、但我认为 TUSB320是一种 CC 控制器、而我需要一个 PD 控制器? " PD 控制器"是否会是不同的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、正确的、像 TUSB320这样的 CC 控制器无法在拉电流和灌电流之间动态切换。 过去我们用于 USB-C EVM 的 PD 控制器是 TPS65987D。 我建议提交一个作为器件型号的 E2E、以仔细检查 TPS65987D 是否支持您的用例。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将上述大部分信息复制到专门针对 TPS65987D 的新帖子中

    e2e.ti.com/.../tps65987d-dynamically-switch-source-and-sink-in-drp-mode