This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408APWR

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451601/tca6408a-tca6408apwr

器件型号:TCA6408A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

Im 计划使用 TCA6408APWR 作为 VCC=1.8V 的 IO 扩展器、在进行直流分析时、VOH、VOL 值在数据表中不适用于 VCC = 1.8V、因此如果我采用 VCC = 1.65V 的值、则会发生直流故障。 请告诉我 VCC = 1.8V 时的 VOH、VOL 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是针对1.8V±0.15V 电源的最坏情况指定的。 要获得1.8V 的 VOH 值、请加上0.15V

    直流分析为何失败? 您使用的负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    如果您对 Clemens 评论有任何其他问题、请告诉我。  

    我将等到您的下一个回答、以便我们可以详细说明直流测试失败的原因。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    1. IO 扩展器显示 Vcc=1.65V 时的 Voh=1.2V、VoL=0.45V、我已进行直流分析。 接收器传感器的 VIH=1.26V、VIL=0.54。 这就是直流分析没能通过测试的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    从数据表的角度来看这是正确的、但这也是消耗特定电流时的测量电压。  

    例如、IOH =-8mA 时、VCC = 1.65V、VOH、(min)= 1.2V。 汲取的电流很大、在大多数情况下、输出消耗的电流很小、在这种情况下 VOH 会非常接近 VCC。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ....例如,如果接收器传感器的引脚有一个输入泄漏电流的8 µA ,那么压降 TCA6408A 的输出晶体管将是在8 mA 的千分之一,你有实际的 VOL / VOH 值0.00045V 和1.79955V

    对于高阻抗 CMOS 输入、您通常不会费心去进行直流分析。

    请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢您的澄清。

    主要问题是传感器的灌电流能力不可用。 这就是为什么要检查它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢介绍、我了解到、但传感器输入漏电流不会是传感器输入引脚唯一灌入的电流、因为当传感器由任何驱动器驱动时、它将具有输入漏电流和灌电流。 这是我对这个问题的真正关切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syed:

    在这种情况下、使用1.65V 下的数据表可以估算最坏情况。  

    此致、

    Tyler