This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:复位值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453982/tic10024-q1-resd-value

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400-Q1

工具与软件:

对于数字输入 IC TIC10024QDCPRQ1、什么是 串联电阻及其封装的建议值 适用于12V (最大18V)开关或 GND 开关。 在原理图中、提到其为46 Ω 至57 Ω、但在评估板中、它为10 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahlad:

    所需的值基于 ESD 要求。  如果您注意到、数据表中的 ESD 额定值基于10-33欧姆与15nF 电容。  

    更改滤波器中的组件值将更改保护级别。  请参阅 TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告 (链接)、了解有关为您的应用选择合适值的更多信息。

    另外需要注意的一点是、在灌电流(CSI)模式下配置的输入引脚需要更大的电阻值、例如220欧姆、而在电流源(CSO)模式下只需要10-33欧姆电阻。

    此致、

    Jonathan