This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CAN TUSB320LAI 支持欧盟新法规 EN IEC 62680-1-3

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453781/tusb320-can-tusb320lai-supports-the-eu-new-regulation-en-iec-62680-1-3

器件型号:TUSB320

工具与软件:

您好!

根据以下链接、TUSB320LAI 也支持欧盟新法规 EN IEC 62680-1-3。 对吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432705/tusb320-question-about-tusb320/5493622?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB320%2062680#5493622;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    是的、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Shane 提到的、这是 CC 控制器、而不是 PD 控制器、因此部分功能不适用。