This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848在重复插拔后失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427195/dp83848i-dp83848-fails-after-repeated-plugging-and-unplugging

器件型号:DP83848I

工具与软件:

您好、

客户使用 DP83848I 进行测试、发现反复拔下网线多次后、DP83848I 无法通信。 再次开机后、一些机器可以恢复通信、但有些机器无法恢复通信。
1.不同电路板间的 AB-BA 交叉实验发现故障出在 DP83848I 故障器件。 请帮助检查客户的原理图设计是否有问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    对疑似非故障器件进行测试时、通信是否存在任何问题?

    与团队一起查看原理图、并尽快提供反馈给您。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户是否怀疑多次插拔电缆后发生了部件损坏?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    怀疑堵塞和拔出是对器件造成的损坏、也怀疑电路设计有问题。 客户的电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我看不到 MDI 侧连接有任何问题、但仍在等待具有更多 PoE 专业知识的团队成员提供更多反馈。

    如果可能、请在插入电缆和通信时测量 PHY 的 TD/RD 引脚上的电压。 我想确认变压器正在隔离线路上的信号和电源以避免 PHY 损坏。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    测量每个引脚的加电波形、如下所示。 请帮助进行分析。\n 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    这些波形是故障 DP83848的波形、还是正在进行通信的波形?

    信号电平看起来未超出 MDI 引脚的最大额定值、因此 PHY 损坏的原因尚不清楚。

    对于怀疑有故障的零部件、请确认:

    • 探测 RBIAS 电阻器的读数是否为~1V?
    • PHY 寄存器是否可访问?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    通常能够通信的设备

    • 探测 RBIAS 电阻器的读数是否为~1V? 1.194V
    • PHY 寄存器是否可访问? 有
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    如果无法通信的电路板上的 PHY 可以访问寄存器、那么电路板上似乎还有另一个器件可能损坏/发生故障(PoE 网络上的某些无源元件?)。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:
    AB-BA 交叉器件在 DP83848损坏后发生实验故障、是否得出的结论是原理图和 PCB 设计没有任何问题? 我们是否只能怀疑 ESD 损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    为了澄清一点、我想检查两个标准来确认 PHY 运行状况与系统运行状况:

    1) 1) PHY 寄存器可访问

    2) 2)与链路伙伴的电缆侧通信

    损坏的 DP83848是否同时出现(1)和(2)故障?

    我在原理图中看不到任何问题、但我想向一位拥有更多 PoE 专业知识的同事确认。

    您还可以分享一下布局以供我们审阅吗? 如果可能、最好使用 Altium 文件(可通过电子邮件发送至 e-mayhew@ti.com 进行私人共享)。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    已将原理图和 PCB 发送给您、但尚未收到反馈、请帮助您提供审核结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    请期待您今天的反馈。

    您是否能够确认注释(1)或(2)?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    1) 1)可访问 PHY 寄存器、
    或寄存器
    2) 2)与链路伙伴的电缆端通信
    无法通信

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    感谢您的确认。 我们通过电子邮件分享反馈。

    此致、

    Evan