This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:用于 DP83826E 的转接驱动器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453302/ds100br111a-redriver-for-dp83826e

器件型号:DS100BR111A
主题中讨论的其他器件:DP83826E

工具与软件:

尊敬的各位同事:

客户需要在 DP83826E 和 MDI 接口之间放置一个以太网转接驱动器。

  鉴于客户希望以100Mbps 的速率运行 DS100BR111A、是否可以将其用于此应用?

提前感谢您的回复!

此致、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    遗憾的是、我们产品系列中的 DS100BR111A 和其他转接驱动器不能与 DP83826E 的 MDI 接口配合使用。 这是因为 MDI 接口使用 MLT-3信号、而我们的转接驱动器产品系列仅支持 NRZ 信号。

    此致!

    卢卡斯