This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:推荐的 I2C 器件

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA9406, TCA9517, TCA9517A, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452055/tca9517-recommended-i2c-devices

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TCA9511A、 TCA9406、、、、 TCA39306

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我一直在调查一个主板和两个带 I2C 连接的电缆或背板的从板。

①Buffer (例如、TCA9511A)
②Translator μ A (例如、 TCA9406)
μ ③Buffer、转换器 (例如、 TCA9517)

问题1
①和②的区别是什么?
例如、上拉电阻连接到②TCA9406 Ω、
③TCA9517 Ω 还需要一个上拉电阻器来提供高电平。 会在数据表中进行描述。

问题2
您从我正在考虑的配置图中推荐哪种 I2C 器件?
我想通过内部发送配置图表、因此将发出 Friendship 请求。

要求:
 400kbps (快速模式)
 无需热插拔

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    Unknown 说:
    Q1.
    ①和②的区别是什么?
    例如、上拉电阻连接到②TCA9406 Ω、
    ③TCA9517 Ω 还需要一个上拉电阻器来提供高电平。 在数据表中进行了说明。[/QUOT]

    TCA9511A 是一款热插拔缓冲器。 TCA9406是一款具有上升时间和下降时间加速器电路以及10k 内部 PU 电阻器的无源电平转换器。 TCA9406没有任何再驱动能力。  

    [quote userid="221405" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452055/tca9517-recommended-i2c-devices
    您从我正在考虑的配置图中推荐哪种 I2C 器件?
    我想通过内部发送配置图表、因此将发出一个 Friendship 请求。

    如果我们需要离线讨论以共享配置图、请发送电子邮件至 t-townsend@ti.com 以 继续对话。  

    TCA9517或 TCA9517A 听上去可能会根据以下要求以及如果您需要 I2C 缓冲来实现该技巧。  

    如果不需要缓冲/转接驱动、您可以考虑使用更简单的器件、例如 TCA39306。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    感谢您的答复。

    我将  TCA9511A 和 TCA9517或 TCA9517A 设置为具有缓冲功能。

    我通过电子邮件发送了我的配置文档和问题。

    请检查它。

    此致、

    TTD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    让我通过电子邮件回复您。  

    此致、

    Tyler