This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:具有 LMH0318的 LMH1218EVM 未获得 CDR 锁定

Guru**** 2778565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH0318, USB2ANY, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439895/lmh0318-lmh1218evm-with-lmh0318-not-getting-cdr-lock

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMH1218EVM、LMH1218

工具与软件:

我们有一个 LMH1218EVM、在该 EVM 中、我们移除了 LM1218并将其替换为 LMH0318。 根据 LMH1218 EVM 用户指南针对 SMBus 模式配置跳线。 在 I2C 模式下运行带有 USB2ANY 仓体的 SigCon。

输入由我们的 FPGA 通过 SMA 电缆使用 IN0+/-和 OUT OUT0驱动到各种 SDI 监控器。

检测到输入、但 CDR 未锁定。 摄像头模块。 尚未尝试 HD 或 SD。

一种奇怪的行为是 USB2ANY 独立在地址0x0D 与电路板通信。 当我运行 SIgCon 时、它想在0x1A 处与评估板进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    关于 USB2ANY 行为、地址0x0D 是7位 I2C 地址、0x1A 是8位"写入"地址。  这只是表示 I2C 地址的两种不同惯例。  注意0x1A = 0x0D << 1。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 一个在7位模式下工作、另一个在8位模式下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    是的、这是正确的。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原始问题仍与使用安装了 LMH0318芯片的 LMH1218EVM 相关。 SigCon 软件随即会针对 LMH1218进行设置。 我看不到 CDR 锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我应该问一个更简单的问题。 需要执行哪些操作才能与 SigCon 和 LMH1218以外的器件进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎需要使用如下所示的配置文件更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    我们使用 LMH1218更新程序与 LMH0318进行通信。

    确保在"High"页面中设置了正确的输入、并进行器件初始化。 您可以写入低级页面寄存器来执行初始化。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 SDI 配置文件 Uodater、现在将 LMH0318作为一个设备、仍然无法锁定或"检测"CDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    再次尝试初始化的最后一部分:

    确保通过将0x04写入0xFF 来选择通道页面、然后将0x5C 写入0x0A、并通过将0x50写入0x0A 来释放该通道页面。

    如果这不起作用、请尝试较低的数据速率。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有帮助。 我正在尝试在降低数据速率之前耗尽所有其他资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brady:

    好的、您已经能够通过视频分析仪或等效设备查看 FPGA 的输出了吗?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。