This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:SAS-3应用

Guru**** 2695955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453270/ds320pr810-sas-3-application

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

您好!

我的客户想将 DS320PR810用于 SAS-3应用、您能帮助为 SAS-3 (12G)转接驱动器提供基准电路吗?

- MODE 引脚:引脚模式或 I2C 主/从模式

- RXDET 管脚:设置 RXDET= L0

- 12Gbps 损耗表的 EQ 指数是什么?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们没有用于 SAS3应用的基准电路、但我可以回答您的问题。

    - MODE 引脚:引脚模式或 I2C 主/从模式[/quot]

    这取决于客户的选择、我们对非 PCIe 应用没有特殊注意事项。

    [报价用户 id="101258" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453270/ds320pr810-sas-3-application "]- RXDET 引脚:设置 RXDET= L0[/QUOT]

    这种情况下禁用 RX 检测是合理的、据我所知、SAS3协议没有这个特性。

    [报价 userid="101258" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453270/ds320pr810-sas-3-application "]- 12Gbps 损耗表的 EQ 指数是什么?[/QUOT]

    如果数据速率为12Gbps、我假设数据频率为12GHz、因此奈奎斯特频率(与转接驱动器升压相关)为6GHz。 我们没有此频率的表值、因为它既非常低、也不是 PCIe 奈奎斯特频率。 客户可以查阅8GHz 测量结果、并假设6GHz 时的活动略低。

    此致!

    Evan Su