This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:SEL 引脚规格。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453504/tmuxhs4212-specifications-for-the-sel-pin

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

SEL 引脚上的 i/p 0和1的电压规格是什么? 提供的 VCC 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranhan:

    对于 SEL 引脚、低电平输入介于 VCC 的0V 至25%之间、高电平输入介于 VCC 的75%和 VCC + 0.4之间。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan