This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:与 DS90CF383B 相比

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452936/ds90c385a-vs-ds90cf383b

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件:DS90CF383B

工具与软件:

使用 DS90CF383B 代替 DS90C385A  来驱动具有每像素24位50MHz PCLK 的 LCD 显示屏、有什么优势吗?   DS90C385A 更快且更灵活、但在搜索 FPD-Link 串行器/解串器时未列出。   DS90C385A 是否 即将停产?   DS90CF383B 的速度较低、是否更易于实现 EMI?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Claude:

     DS90CF383B 和  DS90C385A 的功能基本相同、385A 的最大频率更高。  这两个器件都已发布、但仍推荐用于新设计。

    此致、
    Ikram