This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如何将 TCAN1145配置为仅通过 WAKE 引脚唤醒 TCAN1145

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1576-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453246/tcan1145-q1-how-to-config-tcan1145-to-only-wakeup-tcan1145-by-wake-pin

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1576-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队  

客户希望 TCAN1145-Q1仅通过本地 WAKE 引脚(引脚9)唤醒、而不响应任何其他唤醒事件。

 TCAN1145是否支持该功能? 如果是、您是否会分享如何通过 SPI 接口配置 TCAN1145-Q1?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted、

    否、TCAN1145-Q1不直接支持该功能、因为无法禁用 CAN 总线 WUP 检测。 收发器可配置为选择性唤醒和 唤醒帧(不会发送)、从而有效地使收发器保持睡眠模式、除非发送 SPI 命令以将器件退出睡眠模式。

    TCAN1145-Q1、TCAN1576-Q1和 TCAN1579-Q1的 SIC 版本将具有禁用从 CAN 总线唤醒的功能。

    此致、

    Eric Hackett