This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3242:申请 DS92LV3242/DS92LV3241的替代产品

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CF388A, DS92LV3242, DS92LV3241, DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454269/ds92lv3242-inquiry-for-replacement-for-ds92lv3242-ds92lv3241

器件型号:DS92LV3242
主题中讨论的其他器件: DS92LV3241DS90CF366、DS90CF384A 、DS90CF388A

工具与软件:

您好!

我的客户在使用 DS92LV3242/DS92LV3241时收到了 LTB 通知。

我们找不到 DS92LV3242/DS92LV3241的直接替代产品。

如果有一种解决方案可以从功能上替代这些产品、请介绍它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您可以考虑  DS90CF366、 DS90CF384A、DS90CF388A 等器件 、但它们不是直接替代器件。

    根据所使用的应用和引脚、您还可以考虑使用 DS90UB925-Q1和 DS90UB926-Q1对、因为这些是较新的 FPD-Link III 器件、对串行链路只使用一对 LVDS。 我们建议您阅读此规范、但它取决于应用中的视频接口。 您是否可以共享接口信息以及使用了哪些引脚和视频? 925支持 LVCMOS RGB888 + VS、HS、DE

    此致、
    Ikram