This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:Vcc 引脚上的 Vpsn 要求

Guru**** 2985170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454378/sn65dsi84-q1-vpsn-requirements-at-vcc-pin

器件型号:SN65DSI84-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队

我的客户如何了解下表中 SN65DSI84-Q1的 Vpsn? 我认为这意味着纹波电压要求、对吗?  使用示波器在 20MHz 带宽限制下测量纹波电压。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    好的、这就是纹波要求。 可以使用任何具有足够带宽的 SCOVER+探头来测量纹波