This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320 VTH_DFP_CC_USB 范围

Guru**** 2478325 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD441, TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454034/tusb320-tusb320-vth_dfp_cc_usb-range

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他部件:、ESD441.

工具与软件:

您好、对于 TUSB320和类似器件、 数据表修订版 F 中列出了 VTH_DFP_CC_USB、范围为1.5V 至1.64V。  

我还看到默认上拉电流为80uA +/- 20%。  

如果我理解正确、此部件将在电缆中寻找5.1k +/- 20%下拉、但这将产生的电压仅约为400mV? 也许我在此分析中遗漏了一些内容、这是用于检测 UFP (例如 USB 闪存驱动器)连接情况的正确设置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raiyan:

    VTH_DFP_CC_USB  不是 CC 线路上的电压阈值。 这些是 TUSB320LAI 内部电流源在广播 DFP 模式时从其拉取的电压阈值。 实际 CC 电压检测电平将与 USB C 规范保持一致:

    这是用于检测 UFP (例如 USB 闪存驱动器)连接的正确设置吗?  [报价]

    是的、如果要将器件(UFP)连接到 Type-C 端口、则应将 TUSB320LAI 配置为 DFP。 不能将 UFP 连接到另一个 UFP、否则连接将失败。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Shane。 所得到的、这些电压限值对于此设置而言不正确。 如果我理解正确、那么电压范围就正好在80uA +/- 20%到5.1K +/- 20%的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raiyan:

    那么您是对的。 由于 TUSB320LAI 使用电流源而非上拉电阻、因此我们将提供作为 DFP 广播所需的80uA/180uA/330uA。 如果您将电流乘以 UFP 下拉电阻(5.1K)、则会在 CC 线路上获得电压阈值。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何已发布的 UFP 连接电压上限?

    我问的原因是、我们正在研究 CC 引脚的 ESD 缓解措施、我们使用电流 TVS 和浪涌保护器件在这些引脚上看到 DRP 模式开关损坏。 我们想知道是否存在  可用于滤波的串联电阻的最大值,这不会影响 DRP 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 引脚不应超过6V、否则会发生损坏:

    如果看到 CC 引脚上的 ESD 损坏、则 ESD 二极管+串联电阻器组合可能起作用。 您需要一个在理想情况下钳制在6V 左右的二极管。 我能想到的最接近的一个器件是 ESD441、它能够钳位在7.6V。  

    由于 UFP 下拉电阻相对较大、因此允许使用10欧姆串联电阻进行 CC 协商。 由于我们没有相关的测试数据、因此我建议从10欧姆开始、并根据需要减小或增加该值。

    此致!

    Shane