This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB3.0差分对交叉

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454463/tusb8042a-usb3-0-differential-pair-crossover

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

您好!

我想知道[PC 和 TUSB8042A]之间或[TUSB8042A 和下游器件]之间的 USB3.0数据线是否可以交叉?

1) 1)您能告诉我以下四个提议中哪些是正确的连接案例:
情形 n°1:
D+       --> D+
D-       --> D-
SSTX+  --> SSTX+
SSTX-   --> SSTX-
SSRX+   --> SSRX+
SSRX-   --> SSRX-
*数据线路中无交叉。

情形 n°2:
D+       --> D-
D-        --> D+
SSTX+   --> SSTX+
SSTX-   --> SSTX-
SSRX+   --> SSRX+
SSRX-   --> SSRX-
* D+和 D-线交叉。

情况 n°3:
D+       --> D+
D-       --> D-
SSTX+  --> SSRX+
SSTX-->SSRX-    
SSRX+   --> SSTX+
SSRX-   --> SSTX-
* TX 和 RX 线以相同的极性交叉。

情况 n°4:
D+       --> D+
D-        --> D-
SSTX+  ->SSRX-
SSTX-   --> SSRX+
SSRX+   --> SSTX+
SSRX-   --> SSTX-
*一个差分对的 TX 和 RX 线以相同的极性交叉、另一个差分对的极性不同。

2) 2)是否必须穿过两个差分对的极性、或者极性是否只能在一个差分对上更改?

3)有电缆穿过 TX 差分对和 RX 差分对。 这是问题还是应该使用非交叉电缆?

提前感谢您的帮助和解释。

此致、

 

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好:

    Q1: 绝不应发生第2种情况、因为 不能超过 D+/D-

          当主机/hub/device 位于同一 PCB 上时、案例3是正常的、

         案例1可以是通过 USB 电缆连接主机和集线器或设备一次  

        发生情况4、因为 USB3允许极性交换。

    问题2: 它可以随1而变化。

    问题3:标准 USB 电缆内部交叉、应始终使用标准 USB 电缆。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1) 1)如果我理解正确、您必须将差分 TX 对(主机)连接到差分 RX 对(目标)、除非使用标准 USB 电缆、因为它穿过 TX 和 RX。 极性无关紧要、因为 USB3.0组件自动设置极性。

    2) 2)我看到在 SSTX+和 SSTX-引脚上需要100nF 电容器。 是否存在最大元件尺寸? 我的电阻器和电容器通常为0603。 SSTX 电容器的0402尺寸是正确的?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob:

    Q1您的理解是正确的。

    Q2:603对于 SSTX/SSRX 路由来说太大、201是首选。

    好的

    Brian