This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:确认主机在 LCD 屏幕上的显示和控制功能。

Guru**** 2478325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453699/ds90ub941as-q1-confirmation-of-the-display-and-control-functions-from-the-host-computer-to-the-lcd-screen

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

你(们)好。
客户计划使用 DS90UB941ASRTDTQ1和 DS90UB948TNKDRQ1实现从主机到 LCD 屏幕的显示和控制功能;
请帮助确认在 LCD 屏幕侧采用以下方案是否可行:
1.使用 DS90UB948TNKDRQ1芯片的引脚45和引脚46同时连接两个其他 IIC 设备(光传感器、背光电源诊断)进行数据读取;
2.使用 DS90UB948TNKDRQ1芯片的引脚16、引脚17、引脚18连接到 LCD 屏幕的 SPI 端口、以读取 LCD 屏幕的故障诊断信息;
3.用 DS90UB948TNKDRQ1芯片引脚8控制 LCD 屏幕背光电源 PWM 引脚,控制频率10kHz;

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、  

    感谢您的提问。  

    Unknown 说:
    1. 使用 DS90UB948TNKDRQ1芯片的引脚45和引脚46同时连接两个其他 IIC 器件(光传感器、背光电源诊断)以进行数据读取;[/QUOT]

    是- SER 侧的 I2C 主机控制器可以设置 I2C 别名以与显示 I2C 总线上的从器件通信。

    Unknown 说:
    2. 使用 DS90UB948TNKDRQ1芯片的引脚16引脚17引脚18连接 LCD 屏幕的 SPI 端口以读取 LCD 屏幕的故障诊断信息;[/QUOT]

    941/948具有 SPI 模式、允许在 SER 和 DES 之间进行 SPI 通信。  

    [报价用户 id="478696" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453699/ds90ub941as-q1-confirmation-of-the-display-and-control-functions-from-the-host-computer-to-the-lcd-screen "]。 使用 DS90UB948TNKDRQ1芯片引脚8控制 LCD 屏幕背光电源 PWM 引脚、控制频率10kHz;[/QUOT]

    可以实现10kHz 正向通道 GPIO PWM。  

    此致、  

    Logan

    [/quote]