This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:第5代 CAN##39;t LINK 问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453310/ds320pr1601-gen5-can-t-link-issue

器件型号:DS320PR1601

工具与软件:

您好!

我们出现了 PCIe 第4代 CAN 链路、但 PCIe  第5代无法链路问题、我们还没有眼图波形、但我们调整了所有 EQ 设置、但结果似乎相同。

在测量第5代 眼图之前、我们还可以尝试其他什么吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PCIe 第5代测试是否使用与 PCIe 第4代测试相同的端点?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、相同的 端点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果同一个端点在第4代没有问题、但在第5代无法建立链接、那么我怀疑在第5代速度下存在 SI 问题、导致眼睛张开度太小。 但是、如果根本没有链路、则无法通过系统内裕度测试诊断 SI 问题。 除了测量第5代眼图之外、我收集信息的唯一想法是在第4代进行裕度测试或其他一些眼图测量。 如果第4代的眼图张开度已经不是很好(SI 问题通常不那么严重)、那么第5代眼图通常会更差。

    此致!

    Evan Su