This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:TPD1E10B09的 PSpice 模型

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453633/tpd1e10b09-pspice-model-for-tpd1e10b09

主题中讨论的其他器件:TPD1E10B09

工具与软件:

尊敬的 expart:

是否有适用于 TPD1E10B09的 PSpice 模型?

在该 E2E 主题中、expart 表示"TINA 模型 无法在 ESD 事件期间重新创建我们器件的瞬态特性。" PSpice 模型的情况是否相同?

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923391/are-there-any-tina-ti-models-for-tpd1e10b09-and-thvd1450?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPD1E10B09%20TINA#

IBIS 模型可以使用什么求解?

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    我们没有可用的 PSpice 模型、但我可以根据需要创建一个。 对于我们的 Spice 模型、我们能够仿真瞬态响应。  

    对于 IBIS 模型、它们主要用于信号完整性分析。  

    此致!

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eaker:

    感谢您的支持。 我的客户希望我们创建 PSpice 模型、因此我将通过电子邮件向您提问

    此致、

    广目