请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 主题中讨论的其他器件: TCAN1043
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户在测试 TCAN1043-Q1、他们发现当 ECU 上电、并且 EN 和 STB 引脚都为低电平时、INH 引脚将在几分钟后自动从高电平变为低电平。 我们假定 TCAN1043-Q1基于这一现象进入睡眠模式。
我想知道 TCAN1043-Q1是否具有可在待机模式下自动长时间切换到睡眠模式的内部机制? 但是、数据表中没有此类说明。 客户 希望询问在什么情况下会发生这种情况。
谢谢。
此致、
Ivy