This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:替代竞争产品

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453950/thvd1420-replace-competitor

器件型号:THVD1420

工具与软件:

嗨、团队:
请帮助推荐用于替换 SGM3752YTN6G 的合适器件(P2P 可能更好)。 我们将其与竞争产品数据表中的相同。 谢谢。

e2e.ti.com/.../TWGMC_2D00_MAX485ESA_2D00_SOP8_2D00_TWGMC.pdf

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    替代 MAX485ESA 的理想 P2P 器件是 THVD1420DR (12Mbps)或 THVD1520DR (10Mbps)。 THVD1400DR 也可以使用、但主要区别在于它仅支持高达500kbps 的传输速率。 请注意、THVD14XX 系列支持3.3V 或5V 电源。  

    此致、

    Ethan