This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:芯片应用问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453363/ds90ub941as-q1-chip-application-problem

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

我可以提出一个问题、在使用 TI 941 948时、我是否必须直接连接两个屏幕的 TP、或者我是否可以通过941 948来实现?




如果通过941 948实施、请提供有关如何操作的详细说明。

我应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx:

    您能解释一下这个问题吗?

    连接 TP 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP 表示屏幕上的触摸面板。  这意味着、如果我要通过941和948从两个屏幕连接 TP、可以吗?  究竟应该做什么、应该考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 TP 是否支持 I2C、SPI 或为触摸屏提供何种接口?

    是的、应该 通过948和941 (通过反向通道)支持此功能。 您只需将 TP 连接到正确的接口(将连接到948)、而在另一侧、从941连接到 SoC/控制器的接口也将相同。