This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:具有 USB2.0集线器的 USB3.0端口?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452614/tusb4020bi-usb3-0-port-with-usb2-0-hub

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

对于我的应用、我需要一个 USB2.0端口和一个 USB3.0端口。 但我的 SoM 只有一个 USB3.0下行端口。

是否可以在将 USB3.0 RX/TX 通道直接路由到 USB3.0端口的同时与 TUSB4020BI 等 USB2.0集线器共享 USB2.0数据通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好:

      如果 USB2和 USB3与 SOM 端口不同、则它应该正常工作。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、SOM 上只有一个 USB3.0端口。

    我是否需要 USB3.0集线器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要使用 USB3集线器来扩展端口。

    好的

    Brian