This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:能否将 LED 连接到 SS_DN2?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454081/tusb8020b-q1-can-i-connect-led-to-ss_dn2

器件型号:TUSB8020B-Q1

工具与软件:

您好、我正在使用 TUSB8020BIPHPRQ1设计 PCB、我想说明上行和下行端口上的活动、  例如是否可以将 LED 连接到 SS_DN2 (引脚22)?  

提前感谢您的帮助、  

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雅库布:

       是的、您可以。

      复位后、  FULLPWRMGMTz/ SMBA1/SS_UP、PWRCTL_POL/SS_DN1、SMBUSz/SS_DN2 指示 SS 速度。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个引脚能提供多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个销可以提供最大225ua

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    感谢您的回答、最后一个问题与 LED 无关、当我仅使用2.0 USB 时、SS 对是否应保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 如果不使用 SS 信号、您可以将其保持为未连接状态。

    好的

    Brian