This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:信号完整性输入。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451374/sn65hvd257-signal-integrity-inputs

器件型号:SN65HVD257
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1TCAN1044-Q1

工具与软件:

你(们)好

我们在 设计中使用 IC : SN65HVD257DR。

我们需要 IBIS 模型来实现信号完整性。

请帮助我找到这个。 我在网站上找不到它。

此致。

Raneel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RANEEL:

    很遗憾、我们没有适用于该器件的 IBIS 模型。 它是一款新一代器件、对于所有新设计、我们建议迁移到 TCAN1044A-Q1、并为此提供 IBIS 模型。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    我找不到适用于 TCAN1044A-Q1的 ibis 模型。

    您能帮我找到它吗?

    此致。

    Raneel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RANEEL:

    请使用 TCAN1044-Q1 IBIS 模型(非 A 版本)、其工作原理与 TCAN1044A-Q1相同。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我需要进一步的帮助,我会回来。