This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:将 LVDS 时钟转换为单端信号

Guru**** 2638315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454088/sn65mlvd206-convert-a-lvds-clock-into-single-ended

器件型号:SN65MLVD206

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户想确认  SN65MLVD206是否可以将 LVDS 时钟转换为单端信号。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 LVDS 接收器都可以执行此操作。

    您是否确实需要 M-LVDS 发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛先生、您好!

    是的、您选择的器件可以接收差分 LVDS 信号并将其转换为单端信号。 不过、您可能需要指定时钟速度。

    时钟的是差分信号 LVDS 还是 MLVDS? 选择的器件在技术上是一个 MLVDS 器件。  

    -鲍比