This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:DS90UB93视觉异常和屏幕闪烁

Guru**** 2746875 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451569/ds90ub934-q1-ds90ub93-visual-abnormalities-and-screen-flickering

器件型号:DS90UB934-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

Dears、

   客户将 TI DS90UB934用于 DES、而摄像头将 DS90UB933用于串行器/解串器 在实际车辆测试期间、可能存在视觉异常和屏幕闪烁。

   顺便说一下、客户想知道如何使用 BIST 功能来测试信号传输的完整性? 谢谢。

  e2e.ti.com/.../DS90UB934-video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    首先可以运行裕度分析工具来查看933和934之间的链路裕度。 这在 UB934 ALP 配置中提供。  

    对于 BIST、请参阅 UB933数据表的以下描述:  

    如果无法通过引脚进入 BIST、则可以通过解串器上的寄存器0xB3激活、如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

         在客户的934显示屏上存在图像分割的可能性、在分割过程中4D 和4E 寄存器值会发生变化。 4D= 0x13、4E=0x24。 通常、4D=0x03、4E=0x04。  奇怪的是、客户的 BT656不使用 HS VS、但在934 HS VS 上存在波形输出。

       我可以询问如何解决此问题、或者有哪些解决方案可用吗? 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../mmexport1734606303252.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe,

      更新版本。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    0x4D=0x13和0x4E=0x24分别表示锁定状态变化和 FPD 编码器错误。 您能否在此处提供 MAP 和 BIST 结果?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe,

      附件文件是客户进入 BIST 时的寄存器值。

    在 BIST 模式下不显示图像是否正常?

    2、如何在 BIST 模式下操作以了解哪些信息有用?

    3、您提到的映射是否指的是 DS90UB934中所有寄存器的值?

      期待您的回复,并感谢您的大力支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    在 BIST 模式下、我们主要要读回寄存器0x57以检查链路上的错误。 这将是为了检查检测到的错误的正确数量。  

    对于 MAP 工具、这是 TI Analog LaunchPAD 软件的一项集成功能、如下图所示:  

    在页面上、请为系统选择应运行的端口映射。  

    我建议在两个端口上运行该脚本、以查看它们之间的区别。  

    此致!

    佐伊