This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:设置 video1080p#39;s EDID 配置文件(无音频)

Guru**** 1976305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452460/ds90ub949-q1-set-video1080p-s-edid-profile-without-audio

器件型号:DS90UB949-Q1

工具与软件:

我们使用的硬件是 DS90UB949-DS90UB948、  

如何将没有音频的1080p 配置文件写入内部 EDID (SRAM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回顾并明天回复您。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 期待尽快得到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我在 另一个 主题上回答了该问题。 请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281846/ds90uh949-q1evm-video-generation-without-edid/4864290?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Fadi%252520AND%252520EDID#4864290

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 

    我通过让 soc 输出特定的1080p 来解决 EDID 问题、而 DS90UB949将自动切换。
    现在、我们还需要使用 DS90UB949D_GPIO 来更改 DS90UB948的 D_GPIO、这也是一个问题。 需要设置哪些寄存器。
    我们的背光控制 PWM 信号将进入该通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheng、

    很高兴听到 EDID 问题已解决!

    数据表中的表格说明了如何在正向(SER 至 DES)或反向通道方向(DES 至 SER)映射 GPIO。 只需根据您所需的 GPIO 和所需方向、遵循 SER 寄存器覆盖和 DES 寄存器覆盖。  根据您要 映射的 GPIO、可以使用下表。  

    此致、
    Fadi A.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。