This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:无法通过 MDIO 总线实现活动响应

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454156/dp83tg721s-q1-cannot-get-alive-response-via-mdio-bus

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们尝试 使用 TDA4AL 启动 DP83TG721S-Q1。

原始代码(lwip_example_freeRTOS)可在 TI EVM (J721S2)上成功用于 dp83867。

因此、我们跟踪该 PDK 链接 以添加 DP83TG721S-Q1 eth phy。

但是、我无法通过 MDIO 总线获得活动响应。

我已经检查了唤醒引脚以及 INH 引脚是否为高电平。

 MDIO 引脚的原理图遵循 EVM 设计。

MDIO 时钟为2.2Mhz。

如何检查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiting、您好!

    DP83TG721上的一些文档是 NDA 的。 您可以联系您当地的 TI 现场代表来帮助确认 NDA 状态并通过电子邮件继续此次转换吗? 您是否还可以尝试在 GitHub 上使用 DP83TG720 RTOS 驱动程序?  https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software

    以下是调试 MDIO/MDC 的一些一般技巧:

        0。检查 PHY 是否正常工作。 INH 为高电平时很好、但还会检查 CLK_OUT 是否为25 MHz 且电源已启动

    1. 软件可能会访问错误的 PHY ID 和 PHY 地址
      1. PHY 地址取决于硬件设置配置(数据表第8.5.1节设置配置)
      2. PHY ID 在寄存器0x3中定义
    2. 检查 PHY 上电时序。 您可以根据数据表第7.6节中的时序要求检查上电序列。

    此致、

    Melissa