This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 的技术问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452037/dp83869hm-the-technology-issue-for-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我们将 DP83869HM 用于1000M 以太网 PHY、现在、以太网传输数据 有时会在10分钟内断开以进行应力测试、

Plesae 指下图,最大  数据包只有4M、自动协商(广播1000)很好、  

 

原理图请参阅以下 PDF:

e2e.ti.com/.../3566.1000BASE_5F00_T_A000_PHY_5F00_updata.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以想象、导致此报告行为的原因是存在严重的信号完整性问题或 PHY 设置问题。  

    在下一步中、我建议参照 DP83869故障排除指南 来排除常见问题。 如果文档无法解决您的问题、我们可以继续讨论该主题。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我们对处理器使用 FPGA、现在 我们使用两个相同的设计和软件板来执行 Ping 操作、其中一个板用于 确保数据传输速度良好、

    但另一 个很慢、请参阅下面的视频并提供您关于如何解决此问题的注释?(我们可以得到波形、  

    眼 图等)

    正常:

    e2e.ti.com/.../1212.Normal.mp4

    异常:

    e2e.ti.com/.../Abnormal.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考 SNLA443。 我建议您确定 MAC 接口是否是问题、而不是 MDI。有关信息、请参阅第2.5节。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我建议隔离 MAC 接口是否是问题与 MDI。

    很抱歉我们缺乏经验、您能提供详细的 测试流程、以便我们获得结果吗 ?您可以根据您的经验、  

    需要我们和 FPGA 软件工程师一起讨论这个问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关测试过程、请参阅 SNLA443的第2.5节。 想法是在 PHY 上对环回进行编程(用于测试 MDI 的反向环回或用于测试 MAC 的 MII 环回)、并让数据包生成器相应地发送流量并接收相同的流量。  

    此致、

    Gerome.