This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:评估板的输出无法识别为 HDMI2.1

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454290/tmds1204-the-output-of-the-evaluation-board-could-not-be-identified-to-hdmi2-1

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

 我像这个跳线一样评估电路板、HDMI2.1无法识别、但 HDMI2.0可以识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    电缆的长度是多少?

    您使用什么电路板?

    HDMI 2.0和 HDMI2.1之间的电缆要求不同。 HDMI2.1电缆必须为3类。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 TMDS120 4的评估板、一端连接2米电缆、另一端连接0.5米电缆。 HDMI 2.1电缆通常可以识别8k 60Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估板本身有两个 HDMI 插座、我们需要确保使用尽可能短的电缆、以更大限度地减少两个插座的插入损耗和回波损耗。 我们在这个 链接中使用的是这个

    您是否使用 I2C 或引脚搭接模式来配置 TMDS1204? 您能否在 I2C 或引脚搭接模式下分享您的当前 TMDS1204配置?

    谢谢

    David