This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:确认已施加电路

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454867/pca9306-confirmation-of-applied-circuits

器件型号:PCA9306

工具与软件:

类似如下所示的电路是否可以用作1.2V 至3.3V I2C 电平转换器?
VCC_1R2_C 为1.2V
VCC_3R3V 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再问两个问题。
    首先、可以在多个级中使用该 IC 吗?
    例如、我可以在一个电路板上将1.8V 转换为3.3V、在另一个电路板上将3.3V 转换为5V 吗?
    其次、是否有输入电源序列?
    例如、输入1.2V 之前应输入3.3V 的电压等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San

    Unknown 说:

    1.2V 至3.3V I2C 电平转换时、该电路看起来是正确的。  

    首先、可以在多个阶段使用此 IC 吗?
    例如、我可以将一个电路板上的1.8V 转换为3.3V 吗?在另一个电路板上可以将3.3V 转换为5V 吗?

    是的、这些器件可串联使用、从而转换成多个电压电平。 您必须记住、添加到系统中的每个 PCA9306都会增加总线电容、从而影响 I2C 系统的上升时间。  

    PCA9306是一款无源电平转换器器件。 转换器每一侧的 PU 电阻器将并联显示、因为1侧和2侧之间只有一个较小的 RDS_ON 电阻。 这也意味着1侧的寄生电容也与2侧的寄生电容并联。  

    第二、是否有输入电源序列?
    例如、应在1.2V 输入之前输入3.3V 电压等[/报价]

    无需电源时序。  

    此致、

    Tyler