This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:帮助参数

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454922/tpd8f003-parameter-for-help

器件型号:TPD8F003

工具与软件:

你(们)好

我的一位客户想 用 TPD8F003替换 IP4254CZ16、但数据表中缺少某些参数。

您能帮助这个列表吗,非常感谢您!

TPD8F003

Vrwm反向关断电压

VCC --应该是 Vio(0-5.5V)

最大值=5.5V

PCH -通道功率耗散

Ptot --总功率耗散

Tstag: -65- 150度

-65~150℃

ILR--反向漏电流

10nA

Vf --正向电压

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    我可以为您提供的唯一附加规格是反向关断电压为5.5V。 该器件已使用了15年以上、因此我不确定功耗或通道功耗是否是经过测试的参数、我们没有任何相关信息。  

    此致!

    McKenzie