This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049H:DS90LV049HMTX/NOPB

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455343/ds90lv049h-ds90lv049hmtx-nopb

器件型号:DS90LV049H

工具与软件:

您好!

希望您做得好!

我们目前正在使用 ON Semiconductor 的此 IC "FIN1049MTCX"、因为现在已停产、我们计划考虑使用德州仪器(TI)的此 IC "DS90LV049HMTX/NOPB"。  

FIN1049MTCX:                                                  DS90LV049HMTX/NOPB:  

            

在比较两个 IC 的规格时、我们发现"差分输入阈值高"和 "差分输入阈值低"的典型值存在差异。

安森美半导体:                                     德州仪器(TI):             

差分输入阈值高= 0最小值                      差分输入阈值高=-15分钟

差分输入阈值低= 0最大值                      差分输入阈值低=-15最大值

您能否解释一下德州仪器(TI)的典型差分值为何为-15?

此致、

Yazh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 规范要求接收器在−100mV 和+100mV 之间切换。 这两个器件都符合规范。

    DS90LV049H 具有失效防护偏置功能、可确保在输入开路或短路时输出为高电平。