This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:另一个 PCB 上的根端口/REFCLK

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455030/ds160pt801-root-port-refclk-on-another-pcb

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

你好论坛,和快乐的假期!

我正在设计一个位于4槽背板中的 E3 SSD 板。  这是一个 VPX 板、我认为通常背板上支持的 REFCLK 是25MHz。

我在另一个线程中看到了该图、这也是我的配置。

此配置是否曾经 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    祝您的假期愉快。 我们的团队将于下星期一结束度假、但我可以简单地说(在此公共论坛范围内)、您可以查看完整 DS160PT801数据表(如果尚未公开、可以在 DS160PT801产品页面上申请访问)的第8.3.8节。 如果您有更多问题、我很乐意在下周通过私人消息与您联系。

    此致!

    Evan Su