This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:分辨率为2400x900的 TFP

Guru**** 2527270 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454318/tfp410-tfp-with-2400x900-resolution

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!

是否可以 在 TFP410中通过像素时钟142MHz 支持2400 x 900并从中获取 HDMI 输出?  

此致、

Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TFP410支持高达165MHz 的像素速率(包括60Hz 时的1080p 和 WUXGA)。 只要定义和定时正确、就支持任何低于此值的像素速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的回答。

    TFP410是否可以支持2400线宽?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh

    TFP410支持 VGA 到 WUXGA (和1080p)的分辨率、2400像素超出了 TFP410的支持功能、因此不受支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。