This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:请求确认器件选择

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454588/dp83826e-request-for-confirmation-on-part-selection

器件型号:DP83826E

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在使用器件 DP83826ERHBR (基本模式)。 我已选择晶体器件 445I23D25M00000 (25MHz、18pF 负载电容、+/-20ppm 频率容差和40 Ω ESR)作为 PHY 的晶体输入。

请求您验证所选的晶体器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    该晶体符合数据表中的规格。 我觉得很好。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的评分