This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:TPD2S300YFFR TPS25730DREFR

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454517/tpd2s300-tpd2s300yffr-tps25730drefr

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TPS25730TPS25751

工具与软件:

您好!

我想使用 TPD2S300YFFR 来保护 USB-C PD 与 TPS25730DREFR USB 控制器的连接。

我将使用它们来为系统、MCU 等供电 我计划还为备用电池充电提供电源。 (6节镍氢电池)

我不确定连接 TPD2S300YFFR 以在所有情况下(包括电池电量耗尽情况下)支持 CC 引脚保护的最佳方式是什么。  

在此设置中是否可以进行液体检测?

您能引导我抛出这个吗?

谢谢

-Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    感谢您联系我们!

    我会在下周早些时候向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:  

    • TPS2S300具有集成无电电池 Rd 下拉电阻器、可实现无电电池充电 与高压 OVP 保护的同时。
    • 潮湿/液体可能导致 VBUS 引脚与 CC 引脚短路、而 TPS2S300可在其中提供20V VBUS 短路保护。
    • TPS25730和 TPS2S300不支持 USB PD 规范中定义的液体检测。  

    如果您对具有 液体 检测和腐蚀缓解功能的器件感兴趣、我建议查看 TPS25751。 TPS25751还为部分 TI 电池充电器提供了集成控制功能。  

    此致、  

    Aya Khedr