This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:SDA 两步

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455064/tca9555-sda-two-steps

器件型号:TCA9555

工具与软件:

尊敬的专家:

 尽管所有时序规格看起来都正常并且满足 DS 规格、但客户使用的是 TCA9555和 SAW SDA 有两个步骤。  

您能否澄清一下是否存在任何疑虑或可能出现什么问题?  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当多个具有不同驱动强度的器件或器件将线路拉低时、就会发生此类步骤。 只要满足 I²C μ s 时序和电压要求、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请告诉我克莱门斯是否回答了您的问题。  

    此致、

    Tyler