工具与软件:
您好!
我们正在开发 APL 器件原型(仅支持1V 工作电压的杂散器件)。
我们在 APL 原型中使用了 DP83TD510 PHY。
即启动时的配置
- 1V 模式(PMA_CTRL)。 位12 = 0)
- 根据杂散端口规格设置的能力位(AN_CTRL_10BT1 = 0x8000)
- 启用 AN (AN_CONTROL:MR_AN_ENABLE = 1)
- 主模式(PMA_PMD_CTRL.cfg_master_slave_val = 1)
- 软件复位
借助此基本配置、我们可以与各种器件(2个不同的10Base-T1L 开关、1个具有不同 PHY 的评估套件以及 DP83TD510 EVM)建立链路。
稍后、我们根据外部开关更改 AN 和主/从配置、如下所述。
我们有两个主要的问题:
- 当禁用 AN (AN_CONTROL:MR_AN_ENABLE = 0)时、输出将更改为3PAM 信号、这是不正确的、根据 APL 测试仪的信息。 在没有链路伙伴连接的情况下(添加了100 Ω 端接)、直接在 DUT 上观察到这一点。
- 当禁用 AN 并强制执行从模式时(PMA_PMD_CTRL.cfg_master_slave_val = 0、AN_ADV_1.Bit12 = 1) PHY 将完全静默、无法与上述任何伙伴建立链路。
我们需要:
为了通过 APL 测试146.3.1 (PCS 传输信令)。 当第一步建立链路时失败、此时必须禁用 AN 并将 DUT 设置为从站。
上述步骤一般而言是否正确?
是否有其他方法可以达到 APL 测试所需的状态?
提前感谢您的支持。
此致、
Petr Sulima.