This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 OSC 晶振电压规格?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1454657/tcan4550-tcan4550-osc-crystal-voltage-spec

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

大家好、我将40MHz 晶体用于 TCAN4550。

通过示波器、

我发现我的进气在40MHz 下运行良好、但晶体的 OSC1高电压为1.14V。

在规格中、OSC1的高电压为1.1V。

40mV 左右超出了 OSC1引脚规格。  

如何降低这个进制电压?  

更改阻尼电阻值可能会有所帮助?  (阻尼 R 现在为50 Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukmin 您好!

    我认为您是对规格的误解。  TCAN4550通过 OSC1/2引脚支持两种类型的时钟模式。  它可以支持晶体或单端时钟。  您在数据表中引用的电压电平规格适用于单端时钟模式、与使用晶体无关。

    如果您注意到、单位是 VIO、而不是 V。  VIO 电压轨为器件中的时钟电路供电、因此单端时钟电压电平需要与3.3V 或5V 的 VIO 电压相匹配。  因此、在使用单端时钟时、1.1是倍增系数、绝对电压最小/最大电平将随 VIO 电压而变化。

    例如、VIO = 3.3V:

    VIH_min = 0.85 * 3.3V = 2.805V

    Vih_Max = 1.1 * 3.3V = 3.63V

    ViL_Max = 0.3 * 3.3V = 0.99V

    对于晶振模式、没有最小值/最大值模式规格(例如单端信号所需的规格)。  相反、该器件将使用内部自动增益控制(AGC)和峰值检测(PD)电路来创建和保持约1Vpp 的峰峰值幅度、且共模电压范围介于0.6V 和0.7V 之间。

    但是、使用晶体模式时有一个非常重要的电压电平要求、即 OSC2引脚上的电压电平必须始终保持在150mV 以上、以防止 TCAN4550认为 OSC2引脚"接地"、从而使其在单端时钟模式下运行。  如果时钟电路没有被适当地优化、这样的话、AGC 和 PD 电路能够保持这个电压、振荡振幅有可能变得太大、并且导致波形的最低电平在 OSC2引脚上交叉低于150mV、并且有可能无意中导致器件切换至单端时钟模式。  

    请查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用报告 (链接)了解详情。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan。 非常感谢您的详细解释

    我使用晶体模式。 因此、我认为我不必考虑该规格。


    OSC1的电压为1.1V、OSC2的电压为220mV。


    我认为这些值非常符合您所说的要求。

    谢谢!